This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:ADS1255 DNL 混淆

Guru**** 2513525 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954621/ads1255-ads1255-dnl-confusing

器件型号:ADS1255

你(们)好。

我在 ADS1255数据表中找不到 DNL 参数?

那么什么是 ADS1255 DNL?

谢谢你

BR

Mia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    在 Δ-Σ ADC 中、通常未指定 DNL。 由于这些 ADC 具有高分辨率(通常为24位)、因此噪声大于 DNL 值、该值通常非常低。 ADS1255就是这种情况、也是您在数据表中看不到 DNL 测量的原因。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    注意到。 非常感谢。

    BR、

    Mia