This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:获取16位范围的问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, ADS122C04, ADS1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954605/ads1115-problem-about-taking-16-bit-range

器件型号:ADS1115
主题中讨论的其他器件: ADS122C04ADS1219

您好!

         我需要有关 ADS1115 ADC 分辨率的紧急帮助,当我使用 单端模式时,在增加了数据表中也提到的增益后,我将获得高达32767的范围。 但我需要16位分辨率            65535。 我还使用了差分模式 、但未获得范围65535。 对于差分模式、我在通道 AIN1_AINn 上提供了2.5伏电压、 并以 AIN1为基准读取通道 AIN0。 请帮助            我如何才能获得16位全范围0-65535、以及应该为 AIN1提供哪个基准电压。 我的电源电压为5伏。

        谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    欢迎来到 E2E 论坛! ADS1115以二进制补码输出转换结果。  简而言之、满量程范围的一半为正、并且由于输入是差分的、因此具有负值。  接地测量仅使用满量程范围的1/2。

    要利用更多的范围、您需要在正确的轨道上测量相对于其他电压的输入。  但是、ADS1115的满量程范围(FSR)不具有+/-2.5V 范围。  有+/- 2.048V 和+/- 4.096V 范围。  因此、如果您的测量范围为0至5V、那么无论如何、您将无法利用所有16位。

    那么、您要测量的电压范围是多少?  您是否考虑使用支持外部基准的其他器件?  您可以使用24位器件通过 ADS1219或 ADS122C04来提高测量分辨率。  这两个器件都是 I2C。  由于输入是差分输入、您仍然会看到类似的问题、并且您只能在直接测量相对于接地的输入时使用正范围。  然而、由于 ADC 分辨率较高、与16位器件相比、测量可实现更好的测量分辨率。

    此致、

    Bob B