This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:是否有一种简单的方法来访问评估板上的 ADS1292R 而无需 MCU?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954711/ads1292recg-fe-is-there-a-simple-way-to-access-the-ads1292r-on-the-eval-board-without-the-mcu

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件:ADS1292RADS1292

 在 ADS1x9xECG-FE 评估板上、在不通过板上的 MSP430 MCU 的情况下使用 ADS1292R 似乎没有简单的方法。 硬件指南中列出了测试点。 尝试焊接到这些测试点以将 ADS1292与不同的 MCU (而不是电路板的 MCU)配合使用的最佳方法是什么?  

由于没有分线板、我不确定从不同 MCU 访问 ADS1292进行评估的最佳方法。

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您为您的设计评估 ADS1292R。 遗憾的是、我们不是 ADS129x 的分线板。

     在 ADS1x9xECG-FE 评估板上、这些测试点也会连接到 MSP、因此可能会干扰您使用的外部 MCU。 在这种情况下、您可能必须通过移除电感器 L4和 L7来断开 MSP430的电源。 将 MSP430与 ADS1292R 隔离的另一种选择是移除 ADS1292R 和测试点之间的0欧姆电阻器、并将外部 MCU 信号连接到这些电阻器的焊盘。 我们已成功使用此方法进行了一些测试、但需要仔细焊接。  

    我希望您能够使用其中一种方法使用自己的 MCU 来评估 ADS1292R。  

    谢谢。

    -TC