This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:如何在 ADC 过载关断后复位?

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954211/amc7834evm-how-to-reset-after-adc-overload-shutdown

器件型号:AMC7834EVM

如果 ADC1-4或 SENSE1-4输入端存在过压、ADC 会将寄存器设置为零并指示警报。  过压校正后、警报会清除、但 ADC 不会再次触发。  我发现克服这一问题的唯一方法是为 EVM 板循环供电。  

1) 1)从这种情况中恢复的正确方法是什么?

2) 2)我应该监控什么状态位来确定是否发生过压?

谢谢、

RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我不确定"过压"是什么意思。  您是否在 ADC 阈值寄存器中输入了阈值限制? 哪个报警值被置为有效?在哪些寄存器中?

    您是否施加足够大的电压来超出绝对最大限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    在 SENSE 输入的情况下、如果电压恰好超过200mV、则 ADC 似乎将关闭、且该输入的寄存器值设置为零。  

    施加的电压不会超过绝对最大限制、因为我仅使用5V 电源。  在我的测试电路中、我使用可变电阻器来调节流经感应电阻器的电流。  这可能不会完全复制我们系统中的电路、但它确实表明存在可能导致这种情况发生的情况。  我需要知道如何感应这一点以及如何恢复。

    至于阈值限制、我没有将其从默认值更改为默认值。  目前我没有系统在我面前、因此无法明确地说出正在设置的警报值。

    谢谢

    RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将其移至另一个线程。