This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:输入泄漏电流 für IO 引脚的模拟使用

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954521/ads7038-input-leakage-current-fur-analog-use-of-the-io-pins

器件型号:ADS7038

在数据表中、当引脚用作模拟输入时、我找不到有关引脚输入泄漏电流的任何信息。 对我来说、问题是、最大值是多少 ADC 输入的推荐源阻抗。

数据表给出了10-100nA 的输入泄漏电流值、但仅适用于 GPIO - AIN 是相同的值吗?

此致

Juergen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    在器件的整个工作温度范围内、模拟输入上的泄漏电流将小于1uA。 如果您需要任何其他信息、请告知我们。