This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60096:最大负载电流

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954519/dac60096-maximum-load-current

器件型号:DAC60096

大家好、团队、

 我的客户想知道 DAC60096芯片的最大负载电流是多少?

提前感谢

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    DAC60096是一个非缓冲 DAC 输出、这意味着电阻梯直接连接到输出引脚。  这意味着负载电流不受输出缓冲放大器的限制、该放大器通常决定最大负载电流。  因此、这意味着输出阻抗更高(通常为41kΩ Ω)、并且稍微依赖于输出代码。   

    因此、任何电流负载都将具有改变输出电压的效果、正如您将在器件内部偏斜电阻分压器一样。

    谢谢、

    Paul