This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:用于连接开发板的串行接口?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1235, ADS1235EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954374/ads1235evm-serial-interface-to-development-board

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1261ADS1235

大家好、

此评估板的固件可识别纯文本命令、如"ID"、"命令列表"、"READSINGLE"等。请参阅"ADS1261和 ADS1235评估模块"(SBAU293A)中的表7。 这些命令可从"Delta-Sigma ADC 评估软件"发送。

我的问题是:我是否也可以从我自己的软件向电路板发送这些命令? 当我将电路板插入安装了必要 TI 驱动程序的 Windows 机器时、我会在设备管理器中看到"通用批量设备"、但不会看到虚拟 COM 端口。

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

此致、
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1235EVM 仅使用 USB 大容量接口。 到器件的命令采用 ASCII 格式、但没有可用的虚拟 COM 端口。 您需要一个能够与批量器件连接的软件应用程序(如 LabView)。

     有人在 https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/753711/2800044上提出了类似的请求、  如果您尝试这样做、这可能是一个有用的参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    非常感谢您的快速回复! 您链接的帖子确实是一个很好的参考、我一定会对此进行研究。

    再次感谢!
    Christian