您好、Bryan、
感谢您的宝贵意见。
对于第1点:我了解您的信号来自何处、但正如我提到过的、我的输入信号的最大摆幅为+6.25mV 至-6.25mV。 将其乘以128x 的增益将得到+/-800mV。 如果我使用激励电压作为 Vref、即5V、那么我只使用满量程的~1/6部分。 因此、我的想法是提供1.25V 的稳定外部 Vref、以便更好地利用该范围。
对于第2点:好的。 我要将其放置在 ADC 芯片附近。 但是、正如我提到的、SCLK 和 DIN 来自 MCU、如果目的是减少振铃、通常会将电阻器放置在信号源附近。 您可以重新思考。
谢谢、
Siddharth