This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:VSP5640 GPIO1输入至 LVDS 输出

Guru**** 2811945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953710/vsp5610-vsp5640-gpio1-in-to-lvds-out

器件型号:VSP5610

大家好、

客户正在使用 VSP5640、希望了解他们是否可以通过以下方式使用该器件。

他们的信号时序如下所示,希望将 XST 连接 到 VSP5640的 GPIO1。

如果他们想从 LVDS 数据中检查 GPIO 1状态、是否有任何问题?(例如:等效计时延迟、数据丢失…等)

当信号从 GPIO1输入到 LVDS 输出时、您能否提供大致的延迟时间? (是否在1个时钟周期内?)

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    我必须向设计人员核实、然后再向您回复。

    将在明天提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    您有此更新吗?

    谢谢你。

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    遗憾的是、数据表在指定该延迟时不清楚。

    这必须由客户在其设置上进行描述。