This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:可用于 PRBS 生成的 DAC38RF82EVM

Guru**** 2843100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954425/dac38rf82evm-dac38rf82evm-viability-for-prbs-generation

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF82

您好!

目前、我正在寻找一种可生成具有2GHz 基板的双极2^18位长 PRBS 的解决方案。
DAC38RF82EVM 是否是实现此目的的可行选择、如果不是、您可以在 TI 产品系列中选择合适的选项吗?
如果是、是否可以在没有 TSW14J56EVM 图形发生器板的情况下生成重复的 PRBS?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC38RF82可从 TX 输出生成输出波形。 芯片速率为2GSPS 输入(或输入数据速率)、您可以进行额外插值以更快地对波形进行采样。 除了 FPGA 的存储器深度之外、PRBS 的长度没有限制。 波形由 FPGA 生成。 DAC 本身不会生成任何 PRBS 模式。

    DAC38RF82的串行器/解串器输出上提供了 PRBS 模式。 但是、它可能与您所需的功能不同。

    -Kang