This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC124S051:如何使用器件添加中断功能?

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC124S051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954421/adc124s051-how-could-we-add-an-interrupt-function-with-our-device

器件型号:ADC124S051

大家好、

目前、我们 使用系统上的 MCU 测试 ADC124S051。  我们无法找到高效使用 ADC 的方法。

原因是我们无法使用中断与 ADC124S051通信。 我们似乎需要始终读取 ADC。

 我们是否有任何解决方案可以实现中断通信而不是轮询?

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    ADC124S051无法生成中断、因此必须在软件中进行设置。  例如、您可以使用计时器例程每 X 个时间段读取一次 ADC。  触发 GPIO 的外部事件可能会关闭从 ADC 获取一系列样本的请求。