This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:欢迎使用原理图布局技巧

Guru**** 2826275 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953865/ads1230-schematic-layout-tips-welcomed

器件型号:

大家好、

我已经阅读了有关 ADS1230设计的几个主题(感谢 Bob 为您提供有关该主题的详细答案)、我仍有一些问题、我正在寻找建议/设计审核。

-在"ADS1230REF 用户指南(修订版 A)"中、原理图第27页使用两  个1uF 馈通电容(C47、C46)和两个100pF (C29、C32)进行共模滤波、并使用一个0.1uF (C7)进行差分滤波。 它不遵循共模电容器和差模电容器之间的10/1比率是否正常?

-使用单个馈通进行 共模滤波(可能更加平衡)是否比使用两个常规电容器好?  

-REFN 应被过滤为 REFP,还是可以连接至 AGND?

-是否应添加电容器以完成 RC 滤波器(R1、R2、C1)?

-愚蠢的问题:电阻器值(R1、R2)的限值是否低于10R 过低,是否超过10k 过高?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    欢迎来到 E2E 论坛!  请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Charles Cordiez"]

    器件型号: ADS1230

    大家好、

    我已经阅读了有关 ADS1230 设计的几个主题(感谢 Bob 为您提供有关该主题的详细答案)、我仍有一些问题、我正在寻找建议/设计审核。

    -在"ADS1230REF 用户指南(修订版 A)"中、原理图第27页使用两  个1uF 馈通电容(C47、C46)和两个100pF (C29、C32)进行共模滤波、并使用一个0.1uF (C7)进行差分滤波。 它不遵循共模电容器和差模电容器之间的10/1比率是否正常? [BOB]一位同事设计了 ADS1230REF、我不知道使用馈通电容器的所有理由。  通常、这些将用作瞬态抑制器。  如果我要重新设计该板、我将移除 C46和 C47、而是使用 C7、C29和 C32。

    -使用单个馈通进行 共模滤波(可能更加平衡)是否比使用两个常规电容器好? [BOB]实际上、共模电容器并不是所有的重要因素、可以完全排除、但许多客户喜欢使用它们。  也就是说、结构类似于所用馈通电容器的电容器可以满足差分和共模要求(如果安装正确)。  当前的 ADS1230REF 设计不以这种方式使用电容器。  而不是用作馈通、而是作为差分电容器放置。  这样、对于 EMI 型应用、单个电容器可同时用作差分和共模。

    https://www.johansondielectrics.com/downloads/x2y-filter-and-decoupling-capacitors.pdf

    -REFN 应被过滤为 REFP,还是可以连接至 AGND? [BOB]尽管可以通过这种方式对一些接地噪声进行滤波、但如果 PCB 布局是最佳的、我认为这样做没有好处。  因此、通常我只需将 REFN 连接到 AGND。

    -是否应添加电容器以完成 RC 滤波器(R1、R2、C1)? [BOB]是的、至少出于抗混叠原因、您应该具有模拟输入滤波。  它还有利于 EMI/RFI 滤波。

    -愚蠢的问题:电阻器值(R1、R2)的限值是否低于10R 过低,是否超过10k 过高? [BOB]这根本不是一个愚蠢的问题。  任何电阻和电容都需要时间才能稳定。  如果电阻器较大且电容器也较大、则传感器信号输出变化的稳定时间将在读数有效之前需要一段时间。  此外、如果电阻较大、测量中可能会增加热噪声、ADC 的任何输入偏置电流都会在电阻上产生压降、从而增加误差。  如果电阻过小、则可能没有所需的滤波特性。  我通常以500到5k 范围内的目标作为起点。

    此致、

    查尔斯

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob 的快速回复、

    您对我的设计有什么意见吗?  

    看起来图像第一次上传不正确,所以在这里:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我唯一的评论是关于被拉至+5V 而不是+5F 的速度引脚。  此外、您可能需要通过创建一个介于+5F 和 GND 之间的分压器并仅为您希望使用的设置填充电阻器来添加一些增益和速度选项。  例如、您可能会发现您需要一些额外的增益、并且您可能希望将增益引脚拉高。  因此、无需创建新布局、只需移除下拉电阻器并添加上拉电阻器即可。

    此致、

    Bob B