This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823:通信协议

Guru**** 2900050 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953889/amc7823-communication-protocol

器件型号:AMC7823

您好!

我知道、如果在命令完成之前禁用了 SS (拉高)、则该命令将被终止。

但是、如果我将 SS 保持为低电平、但停止 SCLK 时钟(空闲状态)、我是否能够恢复数据传输?

例如、我发送一个写命令、然后将 SS 保持在低电平、并在检索写命令之后的写数据时停止 SCLK。 然后发送写入数据。

AMC7823是否会完成此写入操作? 还是会终止写入操作?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    要清除、您是否询问您是否在写入命令后挂起 SCLK、是否可以等待一段时间、然后发送剩余的 SCLK 用于写入数据? 只要/SS 在整个时间内保持低电平、器件就应该能够解释命令并执行写入。

    在时序特性中、SCLK 周期最小值被列为42ns、但没有最大值。 这意味着 SCLK 没有超时。 您应该能够暂停 SCLK 以启用延迟。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这就是我要寻找的答案。