This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:我可以使用 TSW14J57EVM 还是需要 TSW14J56EVM?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953886/ads54j60evm-can-i-use-tsw14j57evm-or-do-i-need-tsw14j56evm

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

我目前正在尝试集成以下两种产品。  

 

ADS54J60EVM–ADC

TSW14J57EVM–数据采集和信号生成

 

我注意到 ADS54J60EVM 具有 FMC 连接器。  但是、TSW14J57EVM 卡具有 FMC+连接器。   由于它可以机械安装、这两张卡是否会出现问题?

此外、ADC 用户指南说明正在与 TSW14J56EVM 而非 TSW14J57EVM 进行集成。  我还注意到、两个数据采集卡之间的直流电源电压电平也不同。  它是否与具有 TSW14J57EVM 的 ADS54J60EVM 真正兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    ADS54J60EVM 具有一个与 TSW14J56EVM FMC 连接器配对的 FMC 连接器。 较新的 TSW14J57EVM 具有 FMC+连接器、根据 管理  FMC 和 FMC+连接器设计  的 VITA 标准、如果夹层板(ADS54J60EVM)具有 FMC 连接器、它将与载波(TSW14J57EVM) FMC+连接器配合使用。 它不能以另一种方式工作。 该规范只需在 FMC 连接器的每一侧增加两行。 插入 FMC+连接器后、FMC 将居中。

    与 TSW14J56EVM 使用的5V 相比、TSW14J57EVM 使用12V 输入电源、但所有电路板电源都经过调节、因此使用具有 TSW14J57EVM 的 ADC EVM 时不会出现问题。

    此致、

    Jim