This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E04:快速上电型 ADC

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04, ADS131E08S, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953062/ads131e04-fast-power-up-type-adc

器件型号:ADS131E04
主题中讨论的其他器件: ADS131E08SADS131A04

我们在一款产品中使用了 ADS131E04 ADC。 我想将相同的产品重复用于我们正在开始设计的另一个产品。  由于 ADS131E04的上电时序为@150ms、因此仅一个参数不适用。我已根据数据表数据进行计算。我 的设计要求很高、或者<=20ms.can 您建议了合适的替代器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、

    对拖延答复表示歉意。  

    最接近的选项是 ADS131E08S、如数据表的"器件比较"中所示、其上电时间为3ms。  

    另一个选项是 ADS131A04、它在1.2ms 内稳定至0.1%、在250ms 后稳定至0.001%。 该器件还具有更快的最大采样率。