This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:级联 ADS1298

Guru**** 2996870 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953779/ads1298-ads1298-cascaded

器件型号:ADS1298

你好

我想为两个采用级联模式配置的 ADS1298编写 SPI 接口。

有没有关于我应该考虑什么的建议,或者注意什么? 有关 SCLK、DRDY 或数据同步的内容。 我是否应该遵循任何序列来执行此操作?
我在一个 ADC 上只有一个 DRDY 信号、而第二个 ADC 上没有、如何理解这一点、即如何从两个 ADC 读回数据?

实际上、在下面的图片中、它看起来像是一个信息处理系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    您的图片附件未正确显示、您能否重新上传以供我们参考。  

    对于级联配置、请按照数据表图70 (a)所示的连接方式进行操作。 我认为这是您在上一篇帖子中尝试附加的图片。 在此配置中、您可以通过 CSB 信号对两个器件进行全面控制。 您将需要遵循数据表中的所有 SPI 接口要求。

    使用多个器件时、您可以将器件与 START 信号同步。 有关器件启动的行为、请参阅 ADS1298数据表中的图65。 器件同步后、您只需使用一个 DRDYB 信号即可通过主机处理器进行数据回读、如图70 (a)所示。  

    谢谢。

    -TC