This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:外部集成冷凝器

Guru**** 2517320 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953551/ddc112-external-integration-condensers

器件型号:DDC112

DDC112数据表提到了1000pC 测量能力的限制。 它根据外部集成冷凝器的250pF 值提供数据。 1000pC 的限值与250pF 的值一致、但这并不能说明外部集成式冷凝器的值不能更高的原因。 外部集成冷凝器使用1000pF 是否会导致问题? 这将测量能力扩展到4000pC。 我可以想象、在复位阶段、输入放大器的电流处理能力以及为冷凝器充电所需的时间可能会令人担忧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克利福,

    实际上、本 应用手册 可能会有所帮助。 您在描述问题的最后一行上完全正确...

    此致、
    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Eduardo。 该应用手册非常有用。