This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1206-EP:THS1206-EP

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: THS1206-EP, THS1206M, THS1206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953505/ths1206-ep-ths1206-ep

器件型号:THS1206-EP
主题中讨论的其他器件: ASHTHS1206MTHS1206

您好,

 THS1206-EP 是否符合航天标准的器件?

是耐 RAD 还是耐 RAD? 或者它只是增强型器件!

谢谢  

灰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashkan、

    THS1206-EP 只是增强型、而不是 RAD 硬质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

     RAD 耐受性如何?

    谢谢  

    灰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ash、

    我们有 THS1206的两个增强版本、即 THS1206-EP 和 THS1206M。  我在我们的文档中看不到任何经过测试的辐射水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    感谢您的澄清!

    此致  

    Ashkan Golestani