This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:提高分辨率以实现小值变化

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953461/ads1298-increase-resolution-for-small-value-changes

器件型号:ADS1298

Team 大家好、  对于一个具有1/2 VDD 零值的加速计、有一个 ADS1298单端器件。我们想要通过 将信号饱和的增益加倍来获得较小加速计值变化的分辨率。  

我们如何有效地交流耦合加速计输入并增加其增益?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您可以使用数据表图95中显示的方案来交流耦合模拟输入。 然后、可以使用内部 PGA 增益交流信号。

    谢谢。

    -TC