Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1298 Team 大家好、 对于一个具有1/2 VDD 零值的加速计、有一个 ADS1298单端器件。我们想要通过 将信号饱和的增益加倍来获得较小加速计值变化的分辨率。
我们如何有效地交流耦合加速计输入并增加其增益?
谢谢你。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.