请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38J84 您好!
我们能否在 DAC38j84数据表(第7.3.27节)中得到有关以下陈述的澄清?
'通过改变电阻器 RBIAS 或改变、可在30mA 至10mA 的范围内调节满量程输出电流
外部施加的基准电压。"
具体而言、IOUT_FS 上的10mA 下限是否是由 DAC 内部施加的实际下限? 这个10mA 下限是否假定粗糙_DAC = 0 (即、已应用最大衰减?)
如果10mA 不是绝对下限、是否可以降低满量程输出电流(例如通过增加 RBIAS 在1mA 范围内?)
谢谢、
Mike