This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:输出满量程电流下限

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952857/dac38j84-output-full-scale-current-lower-limit

器件型号:DAC38J84

您好!

我们能否在 DAC38j84数据表(第7.3.27节)中得到有关以下陈述的澄清?

'通过改变电阻器 RBIAS 或改变、可在30mA 至10mA 的范围内调节满量程输出电流

外部施加的基准电压。"

具体而言、IOUT_FS 上的10mA 下限是否是由 DAC 内部施加的实际下限? 这个10mA 下限是否假定粗糙_DAC = 0 (即、已应用最大衰减?)

如果10mA 不是绝对下限、是否可以降低满量程输出电流(例如通过增加 RBIAS 在1mA 范围内?)

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您可以从技术上将其降低至较低的满量程电流。 但是、TI 无法确保其性能、因为我们对此条件没有做太多的评定。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-感谢您的澄清

    -Mike