This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:ADS54J60EVM

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953124/ads54j60evm-ads54j60evm

器件型号:ADS54J60EVM

您好!

我查看了评估板的原理图、发现连接到 FPGA 的 ADC 评估板有2个时钟: FPGA_JESD_CLK 和 CLK_LAO_0。

我知道 FPGA_JESD_CLK 是 JESD 接口的时钟。

我不明白 什么是 CLK_LAO_0。 它的用途是什么?

Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval、

    早期版本的 Xilinx JESD204B IP 需要内核时钟和参考时钟。 CLK_LAO_0 用于为此接口提供内核时钟。  Altera FPGA 接口不需要此功能。 Xilinx JESD204B IP 的更新版本也不需要该时钟。

    此致、

    Jim