This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC101C081Q:它的实际分辨率是多少?

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952839/dac101c081q-what-is-its-actual-resolution

器件型号:DAC101C081Q

您好!

我们使用3.3V 为该 DAC 供电、其连接方式如下:

根据数据表、它是一个10位 DAC、但实际上它仅在发送0xFFF (4095)时才达到满量程(Vout=3.3V)。 发送0x7FF (2047)输出1.65V。

该 DAC 似乎具有12位分辨率。

我们是否在这里遗漏了一些东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的数据是左对齐的、因此会忽略12位代码的最后两位。  这通常是因为数字接口在12位版本的器件上被重复使用。  您可以通过查看0x7FC 和0x7FF 之间没有变化来测试这一点。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul!

    我还在数据表中找到它:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您的问题得到了解决。

    此致、

    AK