This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:晶体管数量

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1018-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/952922/ads1018-transistor-count

器件型号:ADS1018

您好!

为了计算可靠性   、我需要 SN74LVC2G06DCKR、SN74LVC2G14DCKR 和 ADS1018IRUG 的计数范围(例如1k、3-5k、>5k 等)来计算可靠性。

如果可能、请将此信息发送给我。

此致、  
Taisiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taisiya、

    有关 ADS1018IRUG、请参阅以下文档、您可以在 ADS1018-Q1产品文件夹中找到该文档:

    ADS1018-Q1功能安全、时基故障率、故障模式分布和引脚 FMA

    使用上述文档中的 SN 29500和表2、您可以推断晶体管数量范围。
    表2中的数据对 ADS1018IRUG 也有效。

    有关逻辑门的信息、您可能需要将您的问题发布到 e2e 论坛的逻辑门论坛、或联系您当地的 TI 代表。

    此致、
    Joachim