This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:与外部微控制器配合使用的 Afe4490spo2evm

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162549/afe4490spo2evm-afe4490spo2evm-use-with-external-microcontroller

器件型号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4490

大家好、我想将 afe4490spo2evm 与外部微控制器配合使用。 接收 SPI 数据时遇到问题。 我首先写入 control0寄存器以启用 SPI 读取、然后读取另一个寄存器我尝试读取所有寄存器、但没有来自 afe4490的回复。  

我移除了用于 SPI 和 DRDY、AFE PDN 和 RESET 的电阻器、这些电阻器连接到板载微控制器、如其中一个 TI 论坛中所述。  

我使用的是 NRF52833 DK 电路板、其线路电压电平为3V。  

请告诉我问题可能出在哪。 我在示波器上接收 DRDY 中断。 此外、如果我将 PDN 引脚连接到 nrf、则无论 PDN 为高电平还是低电平、它都会在 DRDY 引脚上停止提供脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、

    欢迎访问 TI E2E 论坛。  

    您能否分享有关 如何将 MCU 连接到 AFE 板的更多详细信息?  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我移除了这些电阻器并将跳线连接到 AFE4490侧。 然后、我将其与 nrf 板连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经使用环回测试测试测试了 SPI 代码、运行正常。 我使用了4MHz 频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、  

    听起来您可能无法正确写入/读取 SPI。 我建议您使用 AFE4490数据表中的"8.5:编程"部分在 MCU 上仔细检查 SPI 信号生成、同时通过示波器探测 SPI 信号生成以进行验证。

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 NCK Zahabizade。

    是的、没错、芯片选择引脚工作不正常。 我将其编程为高电平有效引脚、这就是它不工作的原因。 在我将其配置为低电平有效引脚后、它开始回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza、  

    我很高兴问题得到解决。 由于难题已解决、我将关闭此主题。  

    要重新打开此主题、只需回复此帖子。 如需进一步支持、请制作新主题帖。  

    此致、
    Nick Z