This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12SJ1600:有关时间戳的一些问题

Guru**** 2503205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161237/adc12sj1600-some-questions-about-timestamp

器件型号:ADC12SJ1600

大家好、

客户想要使用时间戳并有一些问题、希望您能帮忙!

±TMPT Δ Σ 输入、它如何标记特定采样? 电压或低电平电压或上升沿或下降沿来实现的?  

2.如果使用高/低电平电压、需要多长时间的电压才能标记采样点?  

3、 对于 TSTP±输入、其输入信号的最大频率是多少?  

谢谢~

Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    时间戳输入充当与 ADC 内核并行的1位 ADC 采样 INN、两者都通过器件具有匹配的延迟。 例如、如果时间戳设置每个 ADC 采样和输出的采样、并且将其输出添加到每个 ADC 采样的 LSB 中。 当时间戳输入为低电平时、ADC 采样的 LSB 将为低电平、但当时间戳信号变为高电平时、LSB 也将变为高电平。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gill、

    当时间戳输入为低电平时、它需要持续多长时间才能生效? 如果 ADC CLK 为1.6GHz、采样率为1.6Gsps、则 ADC 将在每个时钟边沿对模拟信号进行采样。 对于时间戳输入、如果每个样本都需要设置时间戳、其输入频率是否为1.6GHz? 如果不是、最大输入频率是多少?

    Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    时间戳输入连接到采样率为 ADC CLK 的1位 ADC (例如1.6GHz)。

    您能不能简单介绍一下为什么要将1.6GHz 信号应用于时间戳输入。  

    我可以想到客户希望将1.6GHz 信号放入时间戳的唯一原因是监控时间戳信号与 ADC CLK 之间的相位/频率漂移。 这是预期用例吗?

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭开机自检。 会话脱机。

    此致、

    Neeraj