This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69EVM:FT245R EEPROM 被意外覆盖

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69EVM, DAC5681EVM, DAC5681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163093/ads54j69evm-ft245r-eeprom-accidentally-overwritten

器件型号:ADS54J69EVM
主题中讨论的其他器件: DAC5681EVMDAC5681

我已经使用 ADS54J69EVM 几个月了、现在没有任何问题。

最近我订购了 DAC5681EVM、但无法使其正常工作。 但是、在尝试使其正常工作时、我使用了 TI USBSerializer 软件来覆盖 其 EEPROM。

ADS54J69EVM 必须同时连接、从而使其 EEPROM 被  DAC5681 (2) EVM 值覆盖。

这就是为什么我的 ADS54J69EVM 显示为 DAC5682的原因-请参阅下文。

是否有人可以与我分享 ADS54J69EVM 的正确 EEPROM 值以及刷写方法-我不想再购买其他板。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajid、

    附件是您需要的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../FT-Prog-ADS54J40.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回答。

    我安装了程序并尝试运行它、但收到以下消息-似乎找不到 FTDI 设备。

    我尝试为'D5478682'(实际上是 ADS54J69evm)安装 FTDI 驱动程序、结果如下。

    这一切都是在为 Windows 10安装最新的 FTDI 驱动程序之后完成的。

    似乎无法安装驱动程序、因此不允许与 EEPROM 进行通信。

    这很奇怪、因为我的所有其他 TI 评估板都使用此驱动程序、工作正常。

    请帮助...

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sajid、

    使用附带的程序卸载程序、然后重新安装程序。

    此致、

    Jim  

    e2e.ti.com/.../FTDI_5F00_Driver_5F00_Uinstaller.zip