This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832:所有奇数通道的输出都异常。 但是、所有偶数通道的通道都可以。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832, AFE5832LP, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159796/afe5832-the-outputs-of-all-odd-channels-are-abnormal-however-the-ones-for-all-even-channels-are-okay

器件型号:AFE5832
主题中讨论的其它部件:、 TX7332

当我们使用 AFE5832接收数据时、会出现此处的问题。 当我们使用测试模式时 、一切正常、所有通道的接收到的测试数据看起来正常。

但是、 当我们切换使 AFE5832的输入信号来自外部前端时、所有偶数通道仍然正常、但所有奇数通道都有异常数据。 所有奇数通道的数据看起来都很大。 我们还发现 、当我们重复 AFE5832的数据接收过程时、所有奇数通道的异常数据都会增加。

我们已经将5832芯片中的数字处理设置为旁路。

有人对这种情况是如何发生有任何想法吗?

谢谢!

银辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息是、在数据接收过程的开始、所有奇数通道的数据似乎都可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinhui,

    感谢您与我们联系。

    很遗憾听到有关 AFE5832的问题。  

    马上、我不记得任何已知的奇数通道数据异常问题。 我希望能提供更多信息来进一步评论:

    1.您能描述您的设置吗?

    • 您使用的是客户 EVM 还是定制板? 什么是采集卡、它是 TSW1400?
    • 采样速度是多少? 您能否尝试降低采样速度并检查问题是否仍然存在

    2.您能否共享奇数和偶数通道的数据? 根据数据、我们可以看到是否有任何模式或其他东西?

    3.它是否在多个设备上发生?

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    感谢您的支持。 这是银汇。 我不知道为什么我的名字显示为"??" ?"。

    对于您的问题、  

    我们构建了自己的电路板、以便将 AFE5832用于超声波成像。 目前、采样速度为80MHz。 我们将尝试减少该问题、看看问题是否存在。

    2.为了接收数据,我们移除了传感器,使7332不发送任何信号。 然后、我们观察接收到的数据。 从一开始、通道1 (显示为"0")和通道2 (显示为"1")的数据如下所示:

    我们绕过了数字处理。 因此、存在偏移。 我们认为这两个信号都是可以的。

    但是、在执行数据接收过程5秒后、 通道1 (显示为"0")和通道2 (显示为"1")的数据 将变为以下状态:

     在执行数据接收过程5秒钟后、 通道1 (显示为"0")和通道2 (显示为"1")的数据 如下所示 :

    3、是的、这种情况适用于多个 AFE5832。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinhui,

    感谢您分享数据。 它非常有用。

    它看起来像是一个系统问题、我们过去没有看到过 ADC 产生的这种噪声。 这是非常独特的、我认为 ADC 之外的其他东西在奇数通道被采样时的同一时刻进行耦合。  

    我这么说是因为同一个 ADC 对奇数和偶数通道进行采样。  

    因此、在您的系统中、您是否能够识别以较低频率运行的器件、以及与信号链耦合的器件。

    查看数据、看起来系统中出现了一些周期性噪声。 从波形来看、它是一个相对于采样的因数64。

    您能否执行以下操作:

    1.将器件置于测试图形模式并观察测试图形(例如斜坡)是否失真。

    2.您确定是否绕过了数字滤波器、您能否具体验证高通滤波器、它是否已启用?

    3.降低采样速度并检查此失真的频率是否发生变化。

    4.您是否还能探测奇数和偶数通道的 ADC 输入。  

    5.您是否在 t = 0后执行任何 SPI 操作,即在您开始捕获后执行任何 SPI 操作。 是否有任何设置被写入器件。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您提供相关信息。 接收到的测试模式数据(全部包括斜坡)是可以的。 我们进一步在电路板上执行测量、然后找到相应的结果。 对于 AFE5832的输入、 原理图设计如下:

    由于我们移除了换能器、使7332不传输任何信号、因此在这里测量的正确信号应约为零强度。 图中的绿色数字表示测量点。 1&2、5&6和7&8的测量值如下所示、正确:

    然而、对于3和4的测量、获得的信号如下所示:

    该波形类似于我们从系统中产生的噪声。 AFE5832的接口是否存在问题?

    我们检查了所用 AFE5832的详细器件型号。 我们之前的工作基于 AFE5832LPZAV。 但是、当前使用的是 AFE5832ZBV。 寄存器写入的详细信息基于  AFE5832LP。 这是否是产生这种不受干扰的噪音的原因?  

    您能帮我们提供 AFE5832ZBV 的文档吗?

    谢谢、

    银辉  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此前、我们的工作基于 AFE5832LP 9CZLE53。 当前电路板的电路板为 AFE5832 OBZCGY9。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinhui,

    非常感谢您分享数据。

    我怀疑这种异常行为的原因是来自 TR 开关高阻抗节点的噪声耦合。 不知怎么说、这只会影响奇数通道。 因此、TR 开关的奇数输出可能是悬空的、因此这会与 ADC 耦合。  

    您能否尝试一个小实验。 通过选择 TX7332中的所有 TR_SW_DIS 位来禁用所有 TR 开关输出、并观察噪声是否也在偶数通道上耦合。 如果发生这种情况、我们可以将其根本变为 TX7332。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinhui,

    器件 AFE5832和 AFE5832LP 具有通用 ADC 裸片、但 VCA 裸片不同。  

    AFE5832LP 的 VCA 裸片不同、并且针对低功耗进行了优化、因此命名为 LP。 因此、完整的 VCA 寄存器映射应与 AFE5832不同。  

    因此、请相应地修改您的设置。  

    但我不认为这可能是产生噪声的原因。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您的建议。 但是、在我们尝试禁用所有 TR 开关后、我们遇到的问题仍然相同。 我们仍然不会观察偶数通道的信号产生的噪声、奇数通道仍然存在噪声。

    银辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    我们已经在将 AFE5832替换为电路板上的 AFE5832LP。  在我们进一步更新后、我将告诉您结果。

    谢谢

    银辉   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinhui,

    感谢您执行测试。

    让我与我的团队核实一下这个问题、然后返回给您。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinhui,

    我与我的团队进行了检查、得到了一些反馈。

    首先,如果您希望通过电子邮件将此对话脱机,以下是我的电子邮件地址 :abhishek.vishwa27@ti.com 。 您也可以从我的团队中进入 Shabbir: shabbir@ti.com

    我们希望您的布局能够了解奇数和偶数通道有何具体区别。 它们是否位于 PCB 上的不同层、它们的布线方式等

    2.如果您通过移除输入路径中的任何无源组件将 AFE 与传输完全隔离、并查看此问题是否出现。 它可以为我们提供有关噪声耦合机制的线索

    3.您能否关闭 LNA 并使用内部测试模式检查数据是否正确。 它将帮助我们确定问题是在器件内部还是外部。

    4.共享您在设备中编程的设置,以查看是否有明显的缺失。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    感谢您的支持和 提供的信息。 我们发现了我们遇到问题的原因!

    将 AFE5832替换为 AFE5832LP 后、先前在奇数通道中观察到的异常信号消失。 这 应该是由于 AFE5832和 AFE5832LP 之间的寄存器映射差异造成的。

    您好 Lidong @Lidong Yu、

    也感谢您支持解决此问题!

    此致

    银辉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yinhui,

    好极了。  

    很高兴听到最终解决了这个问题。

    感谢您的耐心和理解。 请再次联系我们、以获得任何未来支持。

    此致、

    Abhishek