This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1241:电压监视器回读

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162503/ads1241-voltage-monitor-readback

器件型号:ADS1241

大家好、

我有一位客户将其规格限值从-14V 设置为-16V、但他们获得的读数为-13.828V。 他们预期的电压监控器读回电压为-15V、您对此有什么建议吗? 13.828V 是否会导致任何故障?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    我不理解您对 ADS1241的要求。  ADS1241没有双极模拟操作、并且不能直接读取低于模拟接地的负电压。  此外、假设模拟电源为5V、则可施加的最大输入电压为5V。  因此、不清楚客户是如何尝试进行测量的。  您能否从客户那里获得原理图?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的快速响应和详细解释。 请找到以下原理图:

    很抱歉、不是很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ernest、您好!

    遗憾的是、这仅显示 ADS1241、而不是测量的电压输入。  我需要知道具体连接到模拟输入的是什么以及如何配置 ADC。

    此致、

    Bob B