This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:最佳输入阻抗终端

Guru**** 2929080 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA2615, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1162638/ads5263-optimal-input-impedance-termination

器件型号:ADS5263
主题中讨论的其他器件:VCA2615

您好!  

我想知道是否连接到 VCM 出口的最佳终端电阻器。 在 EVM 中、我看到 ADC 输入附近的50Ohm 终端(25Ohm x 2)分流器和1:1平衡-非平衡变压器(平衡-非平衡变压器输出端的其他2个分流12.5Ohm 电阻器用于匹配平衡-非平衡变压器)。 在本例中、我们使用 VCA2615 (差分输出阻抗=6 Ω)来驱动 ADC 输入。 VCA2615可重新命令高差分负载阻抗、如每个电源轨的500 Ω 偶数模式阻抗。 ADC 是否可以与高端接电阻器搭配使用?

谢谢

Xl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你过得怎么样!

    感谢您使用 TI VCA2615和 ADS5263器件。

    由于您使用 VCA2615来驱动 ADS5263 (尽可能接近)、

    那么、只有 VCA2615需要处理输入信号终端。

    此外、由于 ADC 输入引脚也由其 VCM 直流信号驱动、

    因此、VCA2615将考虑输入阻抗终端。

    谢谢!

    此致、