This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:SPI 总线隔离

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS130E08, ISO7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161113/ads130e08-isolation-of-spi-bus

器件型号:ADS130E08
主题中讨论的其他器件: ISO7731

大家好、

我们的客户想知道 何时 将 ADS130E08的 SPI 总线与微控制器隔离? 他还想知道 ADC 输入端的 TVS 二极管是否足以停止 EFT 和 ESD?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    很抱歉耽误你的时间:

    [引用 userid="432284" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161113/ads130e08-isolation-of-spi-bus "]我们的客户想知道 何时 将 ADS130E08的 SPI 总线与微控制器隔离?

    我对此并不是非常了解 、但它在很大程度上依赖于系统或适用的内容。 在 ADS130E08专用的三相计量中、您始终需要隔离。 另一个指示灯标志是应用程序是否必须与某些 IEC 标准或其他标准进行交互。 更实际的做法是:"如果绕过电线、有人可能会严重受伤"。 此外、隔离栅可位于多个位置:前端、ADC、调制器、MCU 等

    要更具体一点、请查看此 ADS131M0x 参考设计、该参考设计是 ADS130E0x 的更新版本、也是类似版本。 https://www.ti.com/tool/TIDA-010037 您可以发现、我们依靠电流互感器进行电流测量、但在 UART 线路上仍然有 ISO7731。  

     我们甚至还有 https://www.ti.com/tool/TIDA-00555等器件、 其中差分放大器中的隔离栅。 如果您想完全更改拓扑、还可以使用隔离式调制器。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161113/ads130e08-isolation-of-spi-bus "]他还想知道 ADC 输入上的 TVS 二极管是否足以停止 EFT 和 ESD?[/quot]

    是的、它们足以停止 EFT 和 ESD。 请查看此应用手册、了解有关在输入端放置 TVS 二极管和其他器件以帮助应对这些情况的重要性的更多信息: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa548 

    以下是您可能会发现有趣的大量其他材料:

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    感谢您的评论。 请参阅下面我们客户的反馈。

    我承认我很含糊,这将使你工作,我需要一点时间来阅读一切。
    让我解释一下:我有一个通过 SPI 总线与差分 ADS 进行通信的微控制器。 ADS 测量来自应力单元的差分信号、该单元位于距离电路板约1 / 2米的位置。 应力单元测量物体的变形。我要使用的芯片是 ADS130E08IPAG 和 TMS320F28004x-100引脚

    根据我的理解、TVS 二极管足以保护两个芯片。 如果我错了、请纠正我的问题。
    我会尽快阅读所有文件、非常感谢您给我的想法

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    [引用 userid="432284" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161113/ads130e08-isolation-of-spi-bus/4372178 #4372178]ADS 测量来自电路板约一/两米处应力单元的差分信号。 应力单元测量对象的变形。[/引用]

    假设在连接到 ADC 的线路上运行的电压或电流没有任何危险、我看不到隔离的原因。 我可以想到的另一个原因是、如果您认为接地环路对于微控制器而言太嘈杂、那么您可能可以尝试隔离、但您将有更好的时间尝试使用良好的布局技术来确保噪声不会影响 MCU。

    [引用 userid="432284" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1161113/ads130e08-isolation-of-spi-bus/4372178 #4372178]'根据我的理解、TVS 二极管足以保护两个芯片。 如果我错了、请更正我。

    由于 ESD 和 EFT 需要来自与环境的某种交互、因此这些电缆和输入将是能量进入系统的主要方式。 因此、输入端的二极管将在这方面为您提供极大的帮助。

    没问题! 享受材料。

    最棒的

    Cole