This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:由于 SMPS 而产生信号噪声。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1136249/ads1292r-signal-noise-occurs-because-of-the-smps

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292ADS1298RADS1298RECGFE-PDK

您好、TI 专家、

我的客户将 ADS1292R 用于他们自己的产品、他们有问题。

它们使用 P4 (IN1P)和 P31 (RESP_MODP/IN3P)来测量人体阻抗、并且在不使用器件时、它们在这2个引脚之间连接50欧姆电阻。

问题是、由于 SMPS 噪声、测量的50欧姆电阻几乎没有什么不同。 (48至54欧姆)

您是否有任何想法可以通过在 ADS1292R 上添加附加原理图来消除此噪声?

为了方便您、我附上了原理图。

e2e.ti.com/.../kakaotalk_5F00_1663742152150.mp4

(它们在 ADS1292R 上测试了64KHz 和32KHz、并应用了7Hz 低通滤波器。->不变。)

(它们还测试了 PWM 100KHz 和 PFC 100KHz 和90KHz ->不变。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在标题中、您提到了"SMPS 的...because "。

    如果偏离 SMPS、客户可能需要首先解决/衰减 SMPS 噪声。 此外、确保电源干净、并将高速开关组件和/或 SMPS 移离 ADS1292R 以及所有模拟线路。

    我是否可以询问客户是否拥有/使用 ADS1292 (8) R 评估套件/电路板(EVM)?  

    此外、它们是否具有可模拟 RESP 信号的 ECG 仿真器?

    他们是否使用 EVM 尝试过此实验? 结果如何?

    关于这一点、  

    "它们使用 P4 (IN1P)和 P31 (RESP_MODP/IN3P)来测量人体阻抗、并且在不使用器件时、它们在这2个引脚之间连接50欧姆电阻。

    问题是、由于 SMPS 噪声、测量的50欧姆电阻几乎没有什么不同。 (48至54欧姆)

    您是否有任何想法可以通过在 ADS1292R 上添加附加原理图来消除此噪声?"

    一些建议

    路径上有许多寄生和/或非寄生分量、它们都可能影响 RESP 测量。

    请查看 ADS1298R EVM 用户指南、其中提供了 RESP 的设计原理图和 ADS1298R 呼吸功能的第5部分评估

    2.建议他们尝试使用较大的电阻器,例如330欧姆、1k、10k、100k、 1M 以观察和比较差异。

    3. RESP 函数不用于精确的阻抗测量,而是用于测量呼吸期间/呼吸引起的阻抗变化。 例如、它们是否可以将330欧姆电阻器作为基线电阻、将1M 欧姆电阻与开关并联、并进行测试?  

    4.他们可能希望尝试不同的设置组合,以组合 “呼吸控制寄存器与配置寄存器4 (CONFIG4)一起工作”。 更接近他们想要的结果。 请查看 第5.2.2节"软件配置"

    5.他们可能还需要 使用一些数字低通滤波器来改善结果,请查看 第5.2.2节的软件配置图38。

    6.用户指南 5.3使用病人模拟器进行测试也是一个很好的参考。

    同时、他们还可以查看-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/842528/faq-does-ti-have-an-application-note-that-covers-how-respiration-rate-is-measured/3115352#3115352

    关于  

    "

    (它们在 ADS1292R 上测试了64KHz 和32KHz、并应用了7Hz 低通滤波器。->不变。)

    "

    它们在哪里应用了7Hz 低通滤波器?  是模拟还是数字?  

    用户指南使用2Hz LPF -"。 数据速率为500SPS。 为了获得更好的分辨率、这些结果必须进行低通滤波。 图38显示了通过2Hz 低通滤波器处理信号后的结果。"

    "

    (它们还测试了 PWM 100KHz 和 PFC 100KHz 和90KHz ->不变。)

    "

    这意味着什么?  

    在视频中、您是否尝试显示右下角的电阻在50至54欧姆之间变化? 请查看用户指南 5.2.2软件配置和相关图、了解如何实现。 用户指南使用2Hz LPF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chienchun:

    感谢您的支持。

    我的客户现在通过多种方式进行测试。 您可以在下面查看更多问题吗?

    我检查了您提到的 ADS1298R EVM、尤其是第5节。

    您能否查看2Hz 低通滤波器的详细信息(增益、相位和其他详细信息)

    2.在第42页的底部、他们应用了2Hz 低通滤波器、但我检查了图38上应用的4Hz 低通滤波器。 哪一个是正确的?

    3.我的客户现在使用增益12和相位157.5进行测试。 您能否检查此设置是否存在任何问题?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以查看2Hz 低通滤波器的详细信息(增益、相位和其他详细信息)

    对于该产品、TI 不提供数字 LPF 设计的详细信息或支持。 但是、此链接中提供了软件源代码-

    www.ti.com/.../ADS1298RECGFE-PDK

    2.在第42页的底部、他们应用了2Hz 低通滤波器、但我检查了图38上应用的4Hz 低通滤波器。 哪一个是正确的?

    图38中显示的4Hz 可能是正确的、但客户可以尝试这两种设置。

    3.我的客户现在使用增益12和相位157.5进行测试。 您能否检查此设置是否存在任何问题?

    客户是否使用 EVM 板对此进行了测试? 如果是、在该设置/情况下、他们能否看到呼吸阻抗或电压变化?

    客户是否尝试了用户指南 第5.2.2和/或5.3.2节中的设置?

    增益和相位是客户需要尝试和测试 V&V 的参数组合、因为它在很大程度上取决于产品设计、电极材料、电线/电缆、皮肤状况、环境、 等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chienchun:

    感谢您的支持。

    我的客户安装了 ADS1298RECGFE-PDK、但我们不知道如何实现数字 LPF 设计、因为有许多源代码。

    您能帮我在下面的代码列表中将数字 LPF 指代在哪里?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 的数字 LPF 设计是在 LabView 软件 GUI 中设计和实现的、而不是在固件代码中。

    客户可能需要查看 LabView 项目文件夹。

    但是、LabView 项目的版本非常旧。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!