This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1194:ID 控制器寄存器值

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1194, ADS1196, ADS1198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158234/ads1194-id-controller-register-value

器件型号:ADS1194
主题中讨论的其他器件: ADS1196ADS1198

大家好、

美好的一天! 我们需要您的帮助。  客户正在使用 ADS1194、根据数据表、在一个器件上 ADS ID 显示 c、d、0、8、etc..it 应显示 B4。

请查找附加的图像。


在附加的图像中、您可以看到 ADC 器件 ID 为8、4。 有时它将显示 d、0、c 和4.在 ADC 器件 ID 为 b4之前连续读取同一行。 将 ADC 器件 ID 读取为 b4后、它将与微控制器通信。

如果需要任何其他信息、请告知我们。

提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据数据表第40页-

    位[1:0]

    DEV_ID[1:0]:通道编号识别这些位表示通道数。

    00 = 4通道 ADS1194

    01 = 6通道 ADS1196

    10 = 8通道 ADS1198

    11 =保留

    此外、请仔细检查  

    位[7:5] DEV_ID[5:3]:器件系列识别这些位表示器件系列。

    000 =保留

    011 =保留

    100 =保留

    101 = ADS119x 器件系列

    因此、请确保客户知道他使用的是哪款 ADS119x。

    如果 ID#一直在变化/跳转、客户将需要根据数据表第12页和第35页的寄存器读取命令以及第38页和图40检查/验证其 SPI 通信协议和时序图。

    如果可能、当读取 ID:ID 控制寄存器(出厂编程、只读)地址= 00h 时、请使用示波器探头探测 SPI 线路并附加一些示波器屏幕截图。

    同时、请检查此主题-

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/772043/faq-ads129x-why-does-the-device-id-register-show-the-incorrect-number-of-channels

    它可能与加电顺序不正确相关、因此请查看数据表第65页 的加电顺序

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    由于我没有听到你的反馈,我相信我的建议回答了你的问题。
    我将关闭此帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处或打开新主题。
    谢谢、祝您愉快!