This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:JESD204B 的模型

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159708/ads54j69-the-model-of-jesd204b

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件: ADS54J60

大家好、

使用 ads54j69可实现超过320M 采样的基带带宽。

Jesd204b 链接只能配置为4222和2242模式吗? 谢谢。

在四个输出中、我可以选择任意数量的有效输出吗?

此致

小查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    正确、该器件唯一可用的 LMFS 模式是 LMFS=4222和 LMFS=2242。 内部 JESD 数据流不能针对不同的硬件引脚进行配置。 您发布的图显示了连接的8条通道、因为该器件是 ADS54J60的自旋产品(支持超过这2个 LMFS 配置)、并且在制作 ADS54J69数据表时未更改该图。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您的更新。  

    我还有另外一个问题:

    在4222模式下:数据分配到哪些引脚? 是否为通道分配了0 1、为 B 通道分配了0 1?  

    现在测试是通道 lane0和 lan1以及 B 通道 lane0和 lan1。 Jesd204b 链路建立的 CGS 和 ILAS 过程基本正常、但在 ILAS 的第二个多帧中读取的配置信息不是4222。 不确定它是否影响数据传输。 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。 在4222模式下、两个通道的通道0和1均为活动通道。 请参见下图。 您能否详细说明在第二个多帧中更改了哪些信息? 它是否一致?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    这是 ILA.2的资料:

    L=8、S=4、N=14

    F、M、K、CS、CF 都是正常的。 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    盖子指的是每个通道的不同通道 ID。 FCHK 是其他参数的总和

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    从从 ILA.2读取的配置信息中、ADC 端发送的参数 L=8、S=4、N=14与实际配置不匹配(L=4、S=2、N=16)。 它是否会影响数据的传输?

    尽管现在可以传输数据、但我不知道 ADC 给出的数据精度是否为16位。 如果您只查看参数 N=14、则其实际精度应为14位。 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    如果您需要更多信息、请记住告诉我。 谢谢。

    此致、Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    这些参数不应影响任何性能、但我正在与我们的设计团队就此进行检查。 我们怀疑这些参数与此类似、因为该器件是 ADS54J60的一个引脚、支持8通道模式... 我将在听取我们设计团队的反馈后与您确认。 数据中不应填充0、因为这是一个16位部件。 如果捕获的 ADC 数据在每秒八位位组中填充两个0、则这将表示14位分辨率。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charlie、

    我从设计团队那里听说过这个主题。 ILA 表中的参数将不同、并且与实际配置不匹配、因为这是一个旋转器件。

    此致、Chase