This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283:部件稳压器的相位噪声详细信息

Guru**** 2930370 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163552/dac3283-phase-noise-detail-of-the-part-reg

器件型号:DAC3283

您好!

     我们计划在项目设计中使用 DAC3283、请分享 DAC 输出的相位噪声。 请参阅以下详细信息。

时钟输入:800MHz

输出频率:300MHz

注意:PLL (如果内部提供)将被禁用以用于 DAC 采样时钟。

还共享所用时钟频率的相位噪声。 这将非常有帮助。

此致、

Deva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供10Hz 至1MHz 偏移范围内的相位噪声

    此致、

    Deva。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deva:

    您可以参阅数据表中的以下图表

    DAC3283中没有内部 PLL。