This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8311:有关 DAC8311的查询

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8311, DAC80501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1163357/dac8311-inquiries-about-dac8311

器件型号:DAC8311
主题中讨论的其他器件: DAC80501

您好!

我的客户对 DAC8311有一些问题。

如果他们使用 DAC8311作为单极输出、是否可以在没有外部放大器的情况下使用它?  您是否有适用于此情况的参考电路?

2.如果产品在以下条件下比 DAC8311更适合、请推荐。

  -输入:串行/输出:电压输出/采样延迟:1MSPS 或更低/电源:1.8V 或3.3V

谢谢你。

JH