This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:如何在自动模式下设置采样率

Guru**** 2929360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158770/adc121c021-how-to-set-the-sampling-rate-in-automatic-mode

器件型号:ADC121C021

一个8通道 MUX 被连接至 ADC121的输入。
ADC 使用自动模式、并且在使用 SDA 进行读数之前、MUX 通道每1ms 切换一次。
我想问一下提高 fconvert 采样率的缺点。

我实际上比较了1.7ksps 和13.5ksps 设置。
13.5ksps 的读数更准确。

我想知道是否有推荐的设置方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用的周期时间设置取决于您的系统要求和输入电路。 输入电路需要能够驱动输入并在分配的时间内稳定、因此器件采样速度越快、输入电路必须稳定的时间就越短。 器件性能将在整个采样率范围内保持不变。  

    与较低的采样率相比、较快的设置会导致更准确的读取、这一点很奇怪。 我建议使用满足您系统要求的采样率、然后优化您的输入信号电路以使其稳定在该范围内。  

    您能否分享您的原理图、包括输入信号电路

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    辛西亚-圣

    首先、出于我们的目的、我们希望在10ms 周期内读取 MUX 的所有8个通道、并每1ms 切换一次 MUX 通道。

    ADC 读取时序发生在 MUX 通道切换之前。 因此、切换 MUX 通道后有1ms 的读取等待时间。

    所附原理图的右侧连接到多路复用器输入。 原理图中的 SWBAT 为12V。
    其他6个通道是相同的电路、SWBAT 和 D5.0V 基本上是相同的电压。

    我对您的答案有疑问。
    我知道转换结果在转换结果寄存器中被覆盖、除非转换结果被读出。 在这个用法中、例如、13.5ksps 意味着在1ms 内执行13.5次转换。 当切换通道后1ms 读回数据时、我们假设在该时间内转换的数据将被丢弃、寄存器中剩余的数据最终将被读回。 因此、我认为数据读取只会在1ms 后读回稳定的数据、但事实并非如此?

    此致

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuya-san、

    在自动 模式下、ADC 将仅保持转换值、直至下一次转换(将自动发生)、并将用更新的测量值覆盖。 在正常模式下、ADC 将保持该值、直到读出该值。 这意味着您计划如何使用它将不起作用、如果器件执行13次转换、然后您读出该值、您将读出最后一个测量值、而不是第一个测量值。  

    从您共享的内容来看、对于您的应用、正常模式可能是最合适的、而不是自动模式。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辛西亚-圣

    感谢您的回答。

    同样、在我的使用中、在 MUX 上切换通道后经过足够的时间后、输入信号会稳定下来、因此无论我在自动模式下设置周期时间的速度如何、 它会继续覆盖先前的值、最终只能读出寄存器中剩余的数据。
    即使周期时间设置为高速、ADC 中的哪种机制也会导致输入信号变得不稳定?

    此致

    Katsuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuya-san

    我不确定是否存在问题、这就是器件的设计工作方式。  

    在更高的速度下、输入电路驱动和稳定输入信号的时间更短。 这将被视为输出测量中的偏移误差。 要解决此问题、输入电路需要包含放大器、或者需要降低速度。  

    我认为最好通过电话来确保问题得到解决。 请联系您的销售工程师或现场工程师来设置电话。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在这里找到了最佳的价值并解决了问题、因此无需致电我们。

    最优值为3.4ksps、可在1ms 内转换三次。
    感谢您的支持。