This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:用于从 TSW140x 进行数据采集的 Python 脚本

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1160225/tsw1400evm-python-script-for-data-capture-from-tsw140x

器件型号:TSW1400EVM

各位专家:

我们的客户 希望购买用于原型设计应用的4通道(~50MSPS/ch) ADC。 它们计划每100ms 为 每个通道捕获大约1ms 的数据。  
他们注意到我们有一个支持 ADC 卡的数据采集卡(TSW140x)。 它看起来像捕获卡有一个 USB 接口(可能比他们需要的速度慢一些)。  
他想知道我们是否有任何 python 脚本允许他们直接从片上存储器捕获数据、而不是使用 GUI? 如果是、您可以分享吗?

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    遗憾的是、我们没有类似的可用器件。 我们的评估 采集卡不是为实时处理捕获的数据而设计的。

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    感谢您提供信息。 客户 不需要实时操作、可以在内存保存模式下工作、并在内存模式下进行提取。 如果您有一些东西允许他们每隔几秒提取100ms 的数据、这些数据可能会起作用。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、

    我不太熟悉采用 HSDC Pro 自动化的 TSW1400EVM 的捕获速度。 例如、如果我们可以将样本数量设置得足够低、它可能能够每隔几秒捕获一次100ms 的数据。 我们有一些在 python 中使用 HSDC Pro Automation DLL 的示例、但我想首先介绍所有功能。 下周出差回来后、我将为您提供此信息。  客户时序的最低要求是什么?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Chase、

    客户表示可以。 它们的最小时序要求是每5秒左右获取100ms 的数据。 您可以共享该脚本吗? 谢谢你。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    当然,我会处理这个问题。 请允许我花几天时间来了解这一点。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    附件是一个 python3脚本、支持将数据从 HSDC 读取到 NumPy 数组中、并将数据保存到 CSV。

    首先、将"ADCDataToImport.csv "文件导入 HSDC Pro。  

    要在 HSDC 专业版中导入该文件、请依次单击 "文件"->"导入数据文件"。 选择2个通道、将分辨率设置为16位、并确保选中2补码。 (参见下图)

    接下来、运行 python 脚本"main.py"

    脚本应打印2x4096值数组。 第一列表示通道 A 的数据。第二列表示通道 B 的数据。每个通道将有4096个样本。 通道 A 将是从值0到4095的斜坡、而通道 B 将只包含0。

    e2e.ti.com/.../handoff_5F00_reading_5F00_codes_5F00_from_5F00_HSDCPro_5F00_python3.zip

    此致、Chase