Other Parts Discussed in Thread: ADS112U04, LM94022, ADS122U04, ADS1118, ADS112U04EVM
主题中讨论的其他器件: LM94022、 ADS122U04、 ADS1118、
我将 K 型热电偶与 ADS112U04搭配使用。 对于热电偶温度测量、我使用了寄存器设置、如 ADS112U04数据表中的9.2.1.2节详细设计过程(转换模式除外、使用单冲转换)所示。 在室温(24°C)下、ADS112U04读取 AIN0和 AIN1之间的热电偶电压(VTC)约为0x0051 (原始数据0x5100、LSB 在前)、这使我 VTC = 0.2582mV (1 LSB = Vref/(增益* 2^15)、其中 Vref=2048mV、GAIN=32)、因此等效温度表使用 NIST 热电偶4°C 这在正常室温下太低。 我尝试加热热热热电偶、VTC 增加、但相对较低。 我还使用寄存器0设置测量了系统监控器的电源电压 AVDD、得到的转换结果约为3.288V、这是正确的。 我正在连接温度传感器的电路设计。 那么、您能不能给它下光、可能会出什么问题吗?