This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:adc12dj3200

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/906888/adc12dj3200-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、大家好

我在 kcu105上的 adc12dj3200 EVM 有问题。

我执行 'kcu105 adc12djxx00 JESD 参考设计用户指南 pdf'文档的分步说明。

在步骤打开增强型 COM 端口时、端口打开、但当打开的主菜单发送"0"时不执行。

当发送"0"时、任何事情都没有发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeed、

    我们正在研究此问题、并将很快返回给您。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    以了解更多说明

    当被多次感应到"0"时、显示出不易理解的消息。

    我通过 Vivado 18.2运行 HDL 项目

    多次发送"0"后的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    没有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeed、

    我正在尝试找到硬件进行测试。 我将在下周结束时再回来。

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saeed、

    您是否确保在您的 PC 上正确安装了 UART 驱动程序。 您需要确保安装了跳线 J27。  

    您还需要打开增强型 COM 端口。 并确保设置如下图所示。

    键入"0"将显示上图所示的设置。 您需要转至"Adjust FPGA 夹层卡(FMC)设置"。 输入4。 然后再次键入4、将电压设置为1.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

     在文档中、波特率设置为9600!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试调整并再次测试

    谢谢你