请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 您好!
我想了解一下、如果 EEG 输入信号达到负振幅值、应为 ADS1299的 AVDD 和 AVSS 引脚选择哪些电压。
在这种情况下、AVDD 和 AVSS 是否必须分别使用+2.5V 和-2.5V?
或者偏置电极可以输出一个正直流值、用作驱动右腿、从而使 ADS1299的模拟电路能够以+5V 和 GND 供电?
祝你一切顺利、
牛顿石凿卡多索