This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:电源值的选择、适合于捕捉负振幅 EEG 信号

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908353/ads1299-choice-of-power-supply-values-suitable-to-capture-negative-amplitude-eeg-signals

器件型号:ADS1299

您好!

我想了解一下、如果 EEG 输入信号达到负振幅值、应为 ADS1299的 AVDD 和 AVSS 引脚选择哪些电压。  

在这种情况下、AVDD 和 AVSS 是否必须分别使用+2.5V 和-2.5V?  

或者偏置电极可以输出一个正直流值、用作驱动右腿、从而使 ADS1299的模拟电路能够以+5V 和 GND 供电?

祝你一切顺利、

牛顿石凿卡多索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    您描述的两种方法都可以正常工作。 单极电源与双极电源的模拟性能没有差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能说什么电路会模拟从 ADS1299接收偏置电压的皮肤、将该失调电压与信号发生器的输出混合、以便将此 EEG 类信号注入 ADS1299中吗?

    祝你一切顺利、

    牛顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、牛顿、

    我不知道这种电路。 但是、您可以购买可以将电极输入连接到的 EEG/ECG 仿真器。