This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8598H:ADS8598H 的 EVM 软件下载 SBAC174.ZIP 已损坏

Guru**** 1813390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8598H, ADS8588SEVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909582/ads8598h-evm-software-download-sbac174-zip-for-ads8598h-corrupt

器件型号:ADS8598H
主题中讨论的其他器件: ADS8588SEVM-PDK

您好!

我已修改 ADS8588SEVM-PDK、并安装了 ADS8598H。 我正在尝试下载软件、但 ZIP 文件已损坏(我的 TI 代表遇到了相同的问题、因此不仅仅是我)。

请进行调查(或直接向我发送电子邮件)。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    我们注意到 TI.com 上的 GUI 问题、并正在着手尽快解决。 完成后、我会通知您。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    ADS8598H 的 GUI 再次可用、断开的链接已修复如下:

    https://www.ti.com/product/ADS8598H#design-development

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    遗憾的是、否(尽管我的 TI 代表能够通过不同的方式发送、因此我正在运行)。

    当我单击链接时、系统会提示我输入出口审批材料。 我希望下载的下一个屏幕显示错误404。  

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    昨天我与大家分享了链接时、我尝试下载了链接、现在我又尝试了一次、链接效果很好。 此外、GUI 文件大小(sbac174.zip)正确、我的安装成功。 我使用了 Chrome 浏览器、请重试。 由于您通过 TI FAE 获得了该 GUI、我们与他共享了同一个 GUI、因此我将关闭此主题。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、我在接受许可协议后仍然看到屏幕。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    我已经尝试多次验证、GUI 已从我的笔记本电脑成功下载。 由于我们已直接与您共享 GUI、因此该主题将关闭。 谢谢。

    此致、

    戴尔