This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8568:输出数据格式和输入信号调节

Guru**** 2898090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8568, ADS8688A, OPA209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/908857/ads8568-output-data-format-and-input-signal-conditioning

器件型号:ADS8568
主题中讨论的其他器件: ADS8688AOPA209

大家好!

我在过去简要介绍了 ads8568、但现在需要在设计中实施它。

串行模式下输出数据格式的相关信息。 如果我正确设置、格式看起来像使用 SPI 或 QSPI、具体取决于选择的输出引脚数量。 我不确定我是否对串行时序图进行了错误分析、以及其他外设是否更适合这种分析?

关于输入信号、输入似乎是单端真正双极、因此整个范围在从负基准值到正基准值的范围内运行。 但是、我的输入信号是单极和直流。 它将在0到5V 之间变化、因此我想知道是否存在信号调节、我可以应用它来使输入信号跨越整个双极范围。 因此、一个转换、在此转换中、输入信号被调节为0 -> 5V 到-5V -> 5V。  

然后、信号的一些关键点将是

原件->新  

0V 将变为-5

2.5V 将变为0V

5V 将是5V

提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要注意的一点是、我将以菊花链形式连接3个器件以获得24个同步采样通道  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pietet、

    如果仅选择一个 SDO  、则 ADS8568上的串行模式是标准 SPI 接口、包括 SCLK、SDI、SDO_A 和/FS&/CS。 SCLK 频率应限制为0.1MHz~45MHz。 选择串行接口后、ADC 可以在硬件模式下工作、无需通过 SDI 对内部寄存器进行编程、也可以在软件模式下使用 SDI 进行编程。 此外、如果您的微控制器或 CPU 能够灵活地从它们接收数据、则可以选择和配置更多的串行数据输出端口(SDO_B、SDO_C 和 SDO_D)以实现更高的采样率。

    当在菊花链模式下使用多个 ADS8568 ADC 时、每个 ADC 上的最大采样率将受到更大的限制、因为这些 ADC 共享同一个串行接口。

    关于您的输入问题、是的、ADS8568专为高电压双极信号采集应用而设计、仅支持+/-5V 和+/-10V 输入、如果施加3V 基准电压、则支持+/-12V 输入。 若要使用 ADC 的满量程范围、需要在 ADC 输入端使用信号调节电路、以使信号介于0-5V 至+/-5V 之间。 否则、您将失去该 ADC 的一半动态范围。 此外、 由于该 ADC 具有常见的开关电容器输入结构、因此通常需要在每个通道上使用更高带宽的放大器来驱动以更高采样率工作的 ADS8568。

    您的应用确实需要同步采样吗? 否则、可使用 ADS8688A。 ADS8688A 具有0V~5.12V 输入范围、这是该 ADC 支持的9个输入范围之一。 此外、ADS8688A 是一款16位、8通道 SAR ADC、具有集成的模拟前端(AFE)、包括 PGA、LPF 和 ADC 驱动器、通常无需在每个通道上设计驱动放大器。  

    此致、

    代尔·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale Li:

    感谢您的详细回复!

    "如果仅选择一个 SDO  、则 ADS8568上的串行模式是标准 SPI 接口、包括 SCLK、SDI、SDO_A 和/FS&/CS。 SCLK 频率应限制为0.1MHz~45MHz。 选择串行接口后、ADC 可以在硬件模式下工作、无需通过 SDI 对内部寄存器进行编程、也可以在软件模式下使用 SDI 进行编程。 此外、如果您的微控制器或 CPU 能够灵活地从它们接收数据、则可以选择和配置更多的串行数据输出端口(SDO_B、SDO_C 和 SDO_D)以实现更高的采样率。"

    如果使用了额外的数据输出 (SDO_B、SDO_C 和 SDO_D)、那么我假设可以使用 QSPI? 只需再次检查这个。

    "关于您的输入问题、是的、ADS8568专为高电压双极信号采集应用而设计、仅支持+/-5V 和+/-10V 输入、如果施加3V 基准电压、则支持+/-12V 输入。 若要使用 ADC 的满量程范围、需要在 ADC 输入端使用信号调节电路、以使信号介于0-5V 至+/-5V 之间。 否则、您将失去该 ADC 的一半动态范围。 此外、 由于该 ADC 具有常见的开关电容器输入结构、因此通常需要在每个通道上使用更高带宽的放大器来驱动以更高采样率工作的 ADS8568。"

    您对我可以使用的信号调节电路有什么建议吗? 我一直在努力寻找合适的信号调节器件。

    "您的应用确实需要同步采样吗? 否则、可使用 ADS8688A。 ADS8688A 具有0V~5.12V 输入范围、这是该 ADC 支持的9个输入范围之一。 此外、ADS8688A 是一款16位、8通道 SAR ADC、具有集成的模拟前端(AFE)、包括 PGA、LPF 和 ADC 驱动器、通常无需在每个通道上设计驱动放大器。 "


    我希望我不需要同步采样、因为这会打开我的选择、但遗憾的是、我确实需要同步采样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pietet、

    我的建议电路和仿真结果如下图1所示、这是使用具有反相 Vref 的同相运算放大器。 前端电路用于驱动开关电容器输入结构 SAR ADC ADS8568、此外、该电路还用于0-5V 至-5V~+5V 的信号调节、以匹配 ADC 的输入范围。 OPA209电路中的高带宽运算放大 器能够驱动 ADS8568以最高采样率工作、用于检查稳定误差的相关仿真结果如第二幅图所示。 40uV 趋稳误差小于0.5LSB (76Uv)、满足信号趋稳要求。 我在这里附加了可在 TI-TINA 软件中打开的仿真源文件、供您参考。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/ADS8568-Non-Inverting-Op-Amp-with-Inverting-Vref.zip

    下面显示的另一个电路也可用于您的应用、即使用具有同相 Vref 的反相运算放大器。 请注意、使用上述第一个电路的主要优势是具有更高的输入阻抗。

    有关 ADC 仿真的更多信息、请参阅 TI 高精度实验室- ADC

    QSPI (四路 SPI)应能够与 ADS8568连接、但是 QSPI 接口外设的参数和功能可能因制造商而异 、您必须检查它们是否符合数据表中图1和表中指定的时序要求相关时序参数。

    此致、

    代尔·李