This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:转换温度传感器

Guru**** 2527070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909286/ads1294-convert-temperature-sensor

器件型号:ADS1294

大家好、我不明白应用手册9.3.1.3.4中的温度读数是如何计算的。 我将 CH4连接到温度传感器、它会在内部读取2187955的值。 您可以举例说明如何将其转换为"以 uV 为单位的温度读数"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BIOFAQ 提供了一个有关代码到电压转换的帖子:  

    然后、确保转换值为 uV、并使用部分中显示的公式确定温度、以摄氏度为单位。

    如果您有其他问题、请告诉我。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    三次检查后、仍然会得到错误结果。 在通过多路复用器连接到温度传感器的通道上进行测量时、我始终得到大约2200000的值、这将以6至105mV 的默认增益进行转换。 我的计算方法与 BIOS 常见问题解答中给出的方法相同。 当我尝试使用数据表中给出的公式计算此值时、我得到的温度值为-57摄氏度。 这里有什么可能出错的地方?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您发布您的代码、我可以看一下。 很可能、某处发生了错误的转换、只是一个小代码错误。