This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:模拟和数字电源输入引脚 AVDD 和 DVDD 的通用电源

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907998/ads122u04-common-power-supply-source-for-analog-as-well-as-digital-power-supply-input-pins-avdd-and-dvdd

器件型号:ADS122U04

您好!

我正在使用 ADS122U04设计一个(专用)温度感应模块(它应该是一个小型独立 PCB)。

该 PCB 的5Vdc 电源应通过另一 PCB 的一对导线(+5Vdc 和 GND)供电、该 PCB 位于:

相当远的距离。 需要尽可能  减少进入此温度感应模块 PCB 的导线。

所以、我的问题是:如果我只使用一对 电线(+5Vdc 和 GND)、即仅使用一个电源供电、这是可以的  

 ADS122U04的模拟(AVDD)和数字(DVDD)电源输入引脚。 如果是、只使用是否足够了

两个引脚(即 AVDD 和 DVDD)之间短接的一个0.1uF 去耦电容(因为它们是-

16引脚 WQFN 封装的相邻引脚)、并且仍然保持 AVDD 的无噪声稳定电源?

还是需要更多电路来为 AVDD 引脚提供稳定的电源电压?

谢谢、  

此致、

米林德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milind、

    欢迎来到 E2E 论坛!  存在许多可能影响操作的未知因素。  例如、接线中存在电阻以及电感和电容、这将直接影响性能。  也就是说、如果电压保持稳定并且电流可以在需要时提供、您的建议很可能有效。  您可能还需要在电源引脚附近添加一个额外的较大值电容器、用作储能罐或电荷储能器。

    需要注意的另一个问题是、我说该电路需要具有稳定的电压并能够提供电流。  您尚未提到将进行何种类型的温度测量。  如果温度使用的是 RTD、您将使用电流激励 RTD、则必须非常小心、确保当 IDAC 导通时、电压不会崩溃、以至于 ADS122U04可以复位。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!
    非常感谢您的回复、我很抱歉我的一方延迟回复。
    我在前面未提及的细节是:
    a)我应使用采用双线配置的 RTD PT100来测量重型车辆中的发动机冷却液温度。
    b)我应使用   ADS122U04的 WQFN (3mmx3mm)封装。
    c) ADS122U04和相关电路将组装在非常小的 PCB (15mmx20mm)上、该 PCB 应安装在非常小的外壳中、并安装在 RTD 传感器旁边。
    D)上述模块应使用  ADS122U04的 UART 接口远距离传输24位 AtoD 转换结果(用于处理目的)。    

    根据您的建议、我必须确保5Vdc 电源电压[通过一对超过5米(接近16英尺)的电线施加到该模块]-
    保持稳定并提供所需的电流。
    我再次感谢你的宝贵建议。

    此致、
    Milind Risbud。