This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484EVM:最大电流要求?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907038/dac3484evm-maximum-current-requirements

器件型号:DAC3484EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3484

您好!

我的研究组有一个 DAC3484EVM 模块、我们将其用于测试台、到目前为止、我们一直在使用共享(有点过功率) PSU 为数据转换器供电。 我们正在考虑为项目购买专用电源,因此我一直在搜索数据转换器模块的功耗规格。 遗憾的是,虽然 DAC3484数据表提供了当前要求信息,但我找不到任何符合 DAC3484EVM 要求的信息。 如果 TI 能够提供 DAC3484EVM 输入电流要求的规格、我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    DAC3484具有多种设置模式、很难有一种通用功耗来涵盖所有使用情况。 我们通常使用额定电流为5A 的砖型(DigiKey 提供)为整个 EVM 供电。 这对于 DAC3484的大多数测试用例而言应该足够了。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    这似乎是我要寻找的信息。

    谢谢!

    Randy