This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5402EVM:最大电流要求?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5402, ADS5402EVM, DAC3484, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/907049/ads5402evm-maximum-current-requirements

器件型号:ADS5402EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5402DAC3484CDCE62005

您好!

我的研究组有一个用于测试台的 ADS5402EVM 模块、到目前为止、我们一直在使用共享(有点过功率) PSU 为数据转换器供电。 我们正在考虑为项目购买专用电源,因此我一直在搜索数据转换器模块的功耗规格。 遗憾的是,虽然 ADS5402数据表提供了电流要求信息,但我找不到任何符合 ADS5402EVM 要求的信息。 如果 TI 能够提供符合 ADS5402EVM 输入电流要求的规格、我们将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    这也是与 DAC3484类似的答案。 ADS5402具有多种设置模式、很难有一种通用功耗来涵盖所有使用情况。 我们通常使用额定电流为5A 的砖型(DigiKey 提供)为整个 EVM 供电。 我相信 ADS5402的总体功耗更低、而且它没有额外的时钟芯片(即 CDCE62005)作为 DAC3484。 因此、ADS5402数据表中的一般功耗曲线应该是您可以考虑的电源解决方案的一般功耗曲线。  

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    这似乎是我要寻找的信息。

    谢谢!

    Randy