This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/909299/dac8760-dac8760

器件型号:DAC8760

DAC8760数据表的第7.5节“电气特性”显示了0mA 至20mA 和0mA 至24mA 范围的 TUE 值。 请告诉我这些 TUE 值是否在用户未校准偏移和增益误差的情况下给出? 或者、这些 TUE 值是否包括用户校准偏移和增益误差? 是否可以使用偏移和增益误差校准来降低第7.5节中的 TUE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    电气特性表中的 TUE 无需用户校准增益和偏移误差。 校准偏移和增益误差也将改善 TUE、因为 TUE 由这些误差决定。 但是、应该注意的是、用户校准是以数字方式实现的、并且不能改变 DAC 的模拟输出范围。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    是否有此主题的更新? 如果问题现已解决、请将其关闭。 谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Reza,谢谢。 我的线程已关闭。